FAQs durchsuchen
Nachfolgetyp zum XPS-APF
XPS-APF ersetzt durch XPS-AK
Unterschiede:
XPS-AK hat 2 zusätzliche statische Meldekontakte
XPS-AK ist mit steckbaren Klemmen erhältlich
XPS-APF zusätzlich 3 Schliesserkontakte
XPS-APF kann als Typ III A 2-Hand Modul verwendet werden
Spannung bisher neu*
24VAC/DC XPS-APF5142 XPS-AK311144
48VAC/DC XPS-APF5342 -
120VAC XPS-APF3442 XPS-AK351144
230VAC XPS-APF3742 XPS-AK371144
*Referenzem mit steckbaren Klemmen enden mit "P"
Diese Umstell-Hilfe ist dazu gedacht, die Umstellung von den bisherigen Produkten auf neue Preventa Produkte so einfach
wie möglich zu gestalten. In Abhängigkeit von der Anwendung kann es jedoch sein, dass andere als die vorgeschlagenen
Produkte geeigneter sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Produkten um Vorschläge handelt, die dem ursprünglich Produkt am
nächsten sind.
Dies kann z. B. zur Folge haben, dass die elektrische Verdrahtung oder die Spannungsversorgung angepaßt
werden müssen.
Es kann ebenso vorkommen, dass in Abhängigkeit von der benötigten Sicherheitsfunktion mehr als ein Ersatzprodukt in
Frage kommt. In diesem Fall hängt es von der Applikation ab, welches Produkt am geeignetsten erscheint.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: