{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie wird die Timeout-Zeit für die Überwachung des Modbus-Fehlers bei den Frequenzumrichtern ATV71, ATV61, ATV32 und ATV320 eingestellt ?

Die Timeout-Zeit kann über die Konfigurationssoftware, über das graphische Bedienterminal oder
über das integrierte Terminal im Menü [Kommunikation](COM), Submenü [MODBUS NETZWERK] (Mdi-) im Parameter (tto) eingestellt werden.

Die Voreinstellung beträgt 10s.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen