FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welche Adresse bzw. was muss an der Stationsübergabe 735200 eingestellt werden damit auf den Displays der Schwesternrufanlage Netz für Netzstörung signalisiert wird?
Im Menü der Stationsübergabe 735200 unter Eingangsfunktionen Bsp.: E1 „Ruf Prot“ einstellen.
Im Menü Adressen Sonderprotokolle E1 ASW 105 einstellen.
Wenn an den Kontakt E1 24V geschaltet/getastet werden wird ein Ruf Netz ausgelöst.
Ab 2016 kann mit der Textsoftware gearbeitet werden.
Art.-Nr.: ELG735550
Hier kann aus der vergebenen Adresse 1-119 ein gewünschter Text hinterlegt werden.
Software Version beachten = Service Mediopt care = Tabellentool
Ab 2016 kann mit der Textsoftware gearbeitet werden.
Art.-Nr.: ELG735550
Hier kann aus der vergebenen Adresse 1-119 ein gewünschter Text hinterlegt werden.
Software Version beachten = Service Mediopt care = Tabellentool
War das hilfreich?