{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Kann ein Momentum CPU Adapter aktuellen Programmdaten speichern (Batterie Backup) ?

Nein, nicht ohne einen zusätzlichen Schnittstellenadapter!
Ein Momentum CPU Adapter kann die aktuellen Programmdaten normalerweise nicht speichern, da im Prozessor Adapter keine Batterie vorgesehen ist.
Jedoch durch die Montage eines zusätzlichen Schnittstellenadapters, ist es möglich das Programm und die aktuellen Programmdaten zu speichern (Batterie Backup). Dabei muss der Schnittstellenadapter natürlich mit einer funktionsfähigen Batterie ausgestattet sein.
Folgende Schnittstellenadapter sind möglich.
172 JNN 210 32 (seriell RS232/485), 172PNN21022 und 172 PNN 260 22 (Modbus Plus)
Der jeweilige Schnittstellenadapter muss dazu jeweils zwischen Momentum CPU und Momentum E/A Einheit montiert werden.

Anmerkung:
Eine Ausnahme bildet dabei die Momentum CPU - 171 CBB 970 30, welche abweichend von den restlichen Typen eine eigenständige CPU, ohne E/A Einheit darstellt. On Bord sind 4 Ethernet Schnittstellen zur Kommunikation mit E/A Einheiten, bzw. weiteren Ethernetteilnehmern und eine RS232/485 Kommunikationsschnittstelle. Bei diesem Momentum CPU Typ ist eine Batterie direkt mit an Bord. .

War das hilfreich?