FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Kann man parallel zu dem PlusLink-Jalousie-Steuerungs-Einsatz einen konventionellen Jalousie-Taster als Nebenstelle betreiben?
Ja. Es ist möglich eine,an einem PlusLink-Jalousie-Steuerungs-Einsatz, angeschlossene Jalousie/Rollade von einem oder mehreren konventionellen Jalousie-Tastern parallel an zu steuern.
Zum parallelen Betrieb muss die Anschlussklemme "PL1", des PlusLink-Jalousie-Steuerungs-Einsatz, mit der Klemme für "Ab" des konventionellen Tasters und die Anschlussklemme "PL2" mit der Klemme für "Auf" des konventionellen Tasters verbunden werden.
Die Klemme "L" des konventionellen Tasters wird mit einem Aussenleiter verbunden. Dabei ist auf "Phasengleichheit" zum PlusLink-Jalousie-Steuerungs-Einsatz zu achten.
Die Klemme "L" des konventionellen Tasters wird mit einem Aussenleiter verbunden. Dabei ist auf "Phasengleichheit" zum PlusLink-Jalousie-Steuerungs-Einsatz zu achten.
War das hilfreich?