{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie viele Merten ARGUS Rauchmelder Connect können miteinander vernetzt werden?

Mehrere Rauchmelder werden in der Regel zu einem System von Rauchmeldern zusammengeschlossen. Es dürfen aber keinesfalls mehr als 40 Rauchmelder vernetzt werden. Dabei ist es unerheblich, ob die Verbindungen untereinander per Funk oder per Draht bestehen. Wenn mehr Rauchmelder miteinander vernetzt werden, wird die Reaktionszeit bis zum letzten Melder zu lang, um eine sichere Alarmweiterleitung zu gewährleisten.

bild

Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie im Anhang.

War das hilfreich?