FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Wo wird für die Profinetkommunikation der "Kommunikationsscanner" für den Frequenzumrichter ATV32 / 320 konfiguriert ?
Bei der Profinetkommunikation des Frequenzumrichters ATV32 / 320 wird lediglich der Bereich, genannt "Kommunikationsscanner", übertragen.
Im "Kommunikationsscanner" werden die logischen Adresse der Parameter eingestellt, die geschrieben bzw. gelesen werden (z.B. 8501 für das Steuerwort oder 3201 für das Statuswort).
Im "Kommunikationsscanner" werden die logischen Adresse der Parameter eingestellt, die geschrieben bzw. gelesen werden (z.B. 8501 für das Steuerwort oder 3201 für das Statuswort).
Wie für die Profibuskommunikation wird auch der "Kommunikationsscanner" für die Profinetkommunikation im Projektierungstool eingestellt (z.B. Simatic Manager, TIA Portal)
Anlage(n)
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen