{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Ist es möglich, mit einer Sicherheits-Steuerung, die periodisch taktet (ca. 1 ms) den Sicheren Halt 'Power Removal' der Frequenzumrichterbaureihen ATV 61 / 71 zu schalten?

Der 'Power Removal' Logikeingang wird kontinuierlich überwacht und muß selbst bei Spannungsunterbrechungen  <1 ms den Ausgang des Frequenzumrichters Drehmomenten- frei schalten.

Daher ist es nicht möglich, periodisch taktende Steuerungen einzusetzen.

Hierzu wird empfohlen, Steuerungen sowie Bausteine der Baureihe 'PREVENTA' einzusetzen.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen