Mit dem Parameter "Bevorzugte Homing-Mode" (Modbus-Adresse: 10260) kann der "Homing Mode" im Servoverstärker Lexium 32 voreingestellt werden (siehe auch Benutzerhandbuch).
Die Standardeinstellung im Servoantrieb ist eine Referenzfahrt auf den positiven Endschalter "LIMP" (Homing Mode Nr. 18).
Der Parameter kann im Online Modus der SoMove-Software unter der Parametergruppe "Homing" sowie über das Display am Gerät: oP → hoM --> MEth angepasst werden.
Die Standardeinstellung im Servoantrieb ist eine Referenzfahrt auf den positiven Endschalter "LIMP" (Homing Mode Nr. 18).
Der Parameter kann im Online Modus der SoMove-Software unter der Parametergruppe "Homing" sowie über das Display am Gerät: oP → hoM --> MEth angepasst werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich