FAQs durchsuchen

Wie wird bei einem PacDrive System ein Firmeware-Update durchgeführt ?

Veröffentlichungsdatum: 11 Januar 2019

Folgende Schritte sind für die Aktualisierung der Firmware beim PacDrive M und PacDrive 3 durchzuführen:

1. Mit PD Backup "PacDrive 3 V3.0 Drives Assistant" Programm ist ein Image z.B. für den Motion Controller C200 zu erstellen.
Download: siehen Anhagn und unter 
http://www.elau.com/general.html
Die Firmware kann unter http://www.elau.com/downloads/download-pacdrive-m/software/firmware.html (siehe Bild unten) runtergeladen werden.

2. Mit dem „Sercos Firmware Assistant“ die Firmware der Servoverstärker MC-4 aktualisieren.
Download: http://www.elau.com/fileadmin/user_upload/Dateien/download/PacDriveM/software/firmware/V22/V00_22_20_MC4.zip


Bei Verwendung des Feldbusses Sercos ist das Update sehr einfach durchzuführen.
Bei Verwendung der COM Schnittstelle wird ein serielles Kabel erforderlich.

Bitte dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.


3. Wenn bestehende Projekte weiterhin verwendet werden sollen, ist die Checkliste (siehe Anhang) zu beachten.
Aktuelle Bibliotheken sind ebenfalls auf der Webpage (http://www.elau.com/downloads/download-pacdrive-3/general.html) zu finden.


War dies hilfreich?

Was können wir tun, um die Informationen zu verbessern?

Nicht gefunden, was Sie suchen?

Wenden Sie sich an unser Kundenteam, um Informationen zum technischen Support, Unterstützung bei Beschwerden und vieles mehr zu erhalten.