{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Komponeten werden für die Konfektionierung eines Modbus Plus Netzwerkkabels benötigt ?

Ein Modbus Plus - Netzwerkkabel ist mit folgenden Komponenten konfektionierbar:
  • AS-MBKT-185: Modbus Plus Abschluss- Steckverbinder - Kitt (2 pro Paket)
  • 490NAA27101 (30 m) bis 490NAA27106 (1500 m):  Modbus Plus Hauptkabel
Hinweis:  Das Modbus Plus - Kabel Mindestlänge bträgt 3 Meter


Draufsicht AS-MBKT-185                               Seitenansichten AS-MBKT- 185.


{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}