{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Mit welcher Deklassierung kann der Motorschutzschalter GV2 in größeren Höhen als 2000 m ü.NN. eingesetzt werden ?

Für den Einsatz in Höhen zwischen 2000 m und 5000 m ü. NN. gibt es für den Motorschutzschalter der Baureihe GV2 folgende Deklassierungen:
2000 m  => Umax 690V bei Ir
3000 m  => Umax 550V bei 0,96 x Ir
4000 m  => Umax 480V bei 0,93 x Ir
5000 m  => Umax 420V bei 0,90 x Ir.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen