{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie steuert man einen ATV312 über die Locale Steuerung?

Ausgehend davon das sich der ATV312 in der Werkseinstellung befindet

1. Im Menü Steuerung ( CtL- ) den Parameter LAC  auf  L3 stellen

2.  Im Menü Steuerung ( CtL- ) den Parameter CHCF  auf  SEP stellen

3. Im Menü Steuerung ( CtL- ) den Parameter FR1  auf  AIV1  stellen

4. Im Menü Steuerung ( CtL- ) den Parameter Cd1  auf  tER stellen


5.  Das  rEF  Menü aufrufen und dort den Parameter A1V1  auswählen.

Wichtig:
Sobald der FU einmal von der Netzspannung getrennt wurde muss anschließend Punkt 5
wieder ausgeführt werden.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Altivar 312
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Altivar 312