FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Mit welchem Parameter kann über die 7-Segment- Anzeige des Altivar 320 statt der Frequenz die Drehzahl angezeigt werden ?
Im Menü der 7-Segment- Anzeige unter Menüpunkt "1.2 Ueberwachung" (Mon) ist 'FrH' (Frequenzsollwert) voreingestellt. Innerhalb dieses Menüpunkts können weitere Parameter verändert werden, so dass diese dann auf der 7-Segment- Anzeige angezeigt werden. Die Motordrehzahl ist unter dem Parameter MMO und dann dem Unterparameter SPd einstellbar.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen