{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Sprechstelle kann als Ersatz für das Rittofon 9302 verwendet werden ?

Bei dem Rittofon 9302 handelte es sich um eine Hauptstelle für eine Steckdosen Anlage.

Die Hauptstelle konnte als Ergänzung oder Ersatz für das Set 9731 ( braun /60 ) verwendet werden und war nach einstecken in die Steckdose betriebsbereit. Über eine Taste konnte man das andere Gerät anwählen und nun eine Sprechverbindung aufbauen.



Die Hauptstelle stand in folgender Farbe zur Verfügung:

/60 ( braun )


Die Produktion wurde ca. 1992 eingestellt.

Ein Ersatztyp für diese Sprechstelle steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht möglich.

War das hilfreich?