{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Platine kann man als Ersatz für den TwinBus Türadapter 8084 00 verwenden ?



Bei dem TwinBus Türadapter 8084 00 handelte es sich um Zusatzplatine für die Telefonanlagen RITTO COMTEC Plus.

Allgemein

RITT0 Comtec Plus 1/5 + 2/8.

Die intelligente Telefonzentrale für Haus und Büro.

RITTO COMTEC Plus ist die Basis für ein individuelles und komfortables Kommunika-tionsnetz im ganzen Haus. Die analoge Telefonzentrale verbindet auf intelligente Weise postzugelassene Amtstelefone mit Haus- und Türsprechanlagen.

So können Sie an eine Amtsleitung bis zu fünf Telefone mit Amtsberechtigung anschließen. Oder Sie verbinden bis zu fünf amtsberechtigte Telefone mit der Türstation an lhrer Eingangstür. Bei zwei Antsleitungen können Sie sogar bis zu 8 Telefone anschließen. Oder 8 Telefone in Verbindung mit der Türstation.Fürs Büro, für die Werkstatt oder für das Wohnzimmer stehen damit jeweils vollamts berechtigte Anschlüsse zur Verfugung, die zusätzlich auch miteinander kommunizieren können. Das spart viele überflüssige Wege und verbessert die Kommunikation entscheidend.

Zudem kann jedes Telefon auch mit Anruf beantworter oder Fax belegt werden.
Einer der entscheidendsten Vorteile der RITTO COMTEC Plus ist die direkte Verbindung aller Telefone mit der Türstation.

Folgende Funktionen und Leistungen standen bei diesem Gerät zur Verfügung:

- Zur Kombination der Zentralen 8074 und 8076 mit einer TwinBus Türsprechanlage/ Videotürsprechanlage bzw für den zusätzllchen Anschluß einer Türstation mit Türöffner.

- Bei Verwendung in 8074: Einstellmöglichkeit für je 1 Rufnummer von 4 Türstationen.

- Bei Verwendung in 8076: Einsteilmöglichkeit für je 3 Bufnummern von 4 Türstationen.

- Mit Anschlußklemmen für die TwinBus Linie.

Technische Daten:

- 5 TE Einbaugröße in der Zentrale


Der TwinBus Türadapter stand in folgender technischer Version zur Verfügung:

/00 Auslauf ca. 2001

Ein Ersatztyp für diese Telefonanlage steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht möglich.

Unterlagen

http://www.ritto.de/uploads/tx_seqdownload/TK-Anlage_8076_Systemhandbuch_3_1998.pdf
Weitere Produktinformationen
{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
Weitere Produktinformationen