FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welche Sprechstelle kann als Ersatz für die Leitstand Hauptstelle 9824/70 verwendet werden ?
Bei der Leitstand Hauptstelle 9824/70 handelte es sich um eine Hauptstelle für eine Leitstandanlage.
Allgemein:
Die RITTO-Leitstandanlage wurde speziell für den Einsatz in Komfort-Wohnanlagen etc. entwickel. Über eine oder zwei Hauptstellen ist Gegensprechverkehr mit bis zu 36 Nebenstellen möglich.
Die Verbindung ist dabeiimmer mithörgesperrt.
Besonders praktisch: auch eine Turstation RITTO PORTIER 3000 kann in die Anlage integriert werden. Über Haupt-und/oder Nebenstellen ist dann sowohl Türsprechverker als auch Türöffnen möglich. Durchsagen, Personenru etc.können über eine
angeschlossene ELA Anlage wie z.B. BITTO VOICE erfolgen.
In der Hauptstelle werden alle anrufenden Nebenstellen über LED signallsiert. Mehrere Anrufe können in beliebiger Reihenfolge entgegengenommen werden. Der jeweils aktuelle Gesprächspartner erscheint im LCD-Textdisplay der Hauptstelle. Die Rufspeicherung sorgt dafür, daß kein Anruf verlorengeht.
Weitere Sonderfunktionen wie Rufumschaltung, Rufweiterschaltung und Prioritätsschaltung sind bei Parallelbetrieb von zwei Hauptstellen möglich.
Einsatzort:
- Pensionen
- Seniorenheime
- Verwaltungsgebäude
- Verbrauchermärkte
- Parkhäuser
Folgen Merkmale standen bei der Sprechstelle zur Verfügung:
- Hauptstelle für 24 Nebenstellen
- Tischgerät
- Bedieneinheit mit Wahtasten und 2-zeiligem LCD-Textdisplay
- Steuerungselement mit 24 Dlrektwahltasten
- LED-Anzeigen für Rufspeicherung und Teilnehmerverzelchnis
- Telefonhörer f ür Gegensprechverkehr.
- 2 flexible Anschlußkabel, 4adrig, ca. 3 m mit TAE Stecker für handelsübliche TAE-Steckdosen rnit N-Codlerung.
Maße:
H 218/242 x B 387,5 x T30,6/55
Die Hauptstelle stand in folgender Farbe zur Verfügung:
/70 ( weiß )
Die Produktion wurde ca. 2000 eingestellt.
Ein Ersatztyp für diese Hauptstelle steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht möglich.
Anlage(n)
Weitere Produktinformationen
Bereich:
{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
Weitere Produktinformationen
Bereich: