FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welchen Einsatz benötigt man, wenn man mit dem UP BWM MEG5710 / MEG5711 LED schalten möchte ?
Um mit dem UP Bewegungsmelder LED schalten zu können, benötigt man den Relais Schalteinsatz MEG5161-0000.

Der elektronik Schalteinsatz MEG5151-0000 kann nur für ohmsche Leuchtmittel verwendet werden.
Der elektronik Schalteinsatz MEG5151-0000 kann nur für ohmsche Leuchtmittel verwendet werden.
War das hilfreich?