FAQs durchsuchen
Ist das graphische Display zur Parametrierung des Frequenzumrichters ATV340 im Lieferumfang enthalten ?
Beim Frequenzumrichter ATV340 ist das Display nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat dazu bestellt werden.
Es hat die Referenz VW3A1113.
Es besteht auch die Möglichkeit, das Display VW3A1111 vom ATV600/900 zu verwenden.
Dieses kann allerdings nicht auf den Umrichter aufgesteckt werden und wird über ein Patchkabel angeschlossen.
Desweiteren besteht die Möglichkeit, die Inbetriebnahme Software SoMove zu verwenden.
Das benötigte Programmierkabel hat die Referenz TCSMCNAM3M002P.
Das Parametrieren mit dem Display VW3A1101 von den Umrichtern ATV61/71 ist jedoch nicht möglich.
VW3A1113
VW3A1111
Es hat die Referenz VW3A1113.
Es besteht auch die Möglichkeit, das Display VW3A1111 vom ATV600/900 zu verwenden.
Dieses kann allerdings nicht auf den Umrichter aufgesteckt werden und wird über ein Patchkabel angeschlossen.
Desweiteren besteht die Möglichkeit, die Inbetriebnahme Software SoMove zu verwenden.
Das benötigte Programmierkabel hat die Referenz TCSMCNAM3M002P.
Das Parametrieren mit dem Display VW3A1101 von den Umrichtern ATV61/71 ist jedoch nicht möglich.
VW3A1113
VW3A1111