{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Parameter können beim Frequenzumrichter Altivar 340 über einen Feldbus beschrieben bzw. gelesen werden ?

Fast alle Parameter und Aktualwerte können über einen Feldbus (Modbus seriell, Profibus-DP, Profinet, CANopen, DeviceNet) gelesen oder geschrieben werden. Im Anhang befindet sich eine Excel Tabelle mit den Parameteradressen.

Parameter die nur lesbar sind, sind erkennbar an der Zusatzinformation R in der Tabelle (siehe Anhang). Veränderbar sind RW oder W Parameter.

Das Format des übertragenen Wertes ist zu beachten. So wird ein Nennstrom z.B. als '100' über den Bus gesendet. Dies würde dann 10.0 Ampere bedeuten. Den Faktor des Parameters finden Sie ebenfalls in der Tabelle.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen