{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Gibt es einen Ersatz für den Ritto Tischmontagezusatz 6143 ?

Für die Nebenstelle 6361.. 2,5 m lange, 6-adrige flexible Anschlußschnur mit Stecker.
Verbindung an das lnstallationsnetz über die Mehrfachsteckdose 6906.00.

Das Sprechanlagensystem Junior

Die Familien-, Büro- und Türsprechanlage

Die RITTO Junior ist unsere kleinste
Wechselsprechanlage, Sie ist für das
Einfamillenhaus oder das kleine Büro
gedacht. Oder beides in einem, wenn
Vater das Büro im Hause hat. Uber die
RITTO Junior können im Haus 4 Teil-
nehmer miteinander sprechen. Die
Verbindung zur Tür kommt noch
hinzu. Sehen Sie mal genau hin, was
unser RITTO Junior so alles kann.

Das Zubehör stand in folgender technischer Version zur Verfügung:

/00 ( weiß )
Länge ca. 2,5m

Auslaufjahr: Ca. 1995

Ein Ersatztyp für dieses Zubehör steht nicht zur Verfügung und eine Reparatur ist aus technischen Gründen nicht mehr möglich.

Anlage(n)

6143.jpg6143.jpg [10.63 KB]
Weitere Produktinformationen
{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
Weitere Produktinformationen