{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie lange bleibt der Funk Argus Connect im dauer Ein bzw. dauer Aus Modus

Sehr geehrter Herr Haspel,

der Melder schaltet im Easy modus ( ohne Software ) nach 6 Stunden wieder zurück in den Automatik Modus

Falls dies nicht gewünscht ist kann man den Melder mit Hilfe der USB Datenschnittstelle 506801 auf 3h,6h,12h,24h oder Nie, einstellen.

War das hilfreich?