FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Kann der Frequenzumrichter ATV600 direkt mit dem Zuschalten der Netzspannung starten?
Damit der Frequenzumrichter ATV600 direkt mit dem Zuschalten der Netzspannung starten kann, sind folgende Schritte notwendig:
-- Im Menü 5 (vollständige Einstellungen) -> Menü 5.5 (Befehl und Sollwert) -> den Parameter TCT (Typ Zweidrahtsteuerung) von "Übergang" auf " Pegel" ändern.
-- Eine Brücke ist zwischen den Klemmen 24V und DI1 zu legen.

Sollte kein Sollwert anliegen, ist im Menü 1 (Schnellstart) der Parameter LSP auf die gewünschte Frequenz zu stellen.
-- Im Menü 5 (vollständige Einstellungen) -> Menü 5.5 (Befehl und Sollwert) -> den Parameter TCT (Typ Zweidrahtsteuerung) von "Übergang" auf " Pegel" ändern.
-- Eine Brücke ist zwischen den Klemmen 24V und DI1 zu legen.
Sollte kein Sollwert anliegen, ist im Menü 1 (Schnellstart) der Parameter LSP auf die gewünschte Frequenz zu stellen.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: