FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Wie wird ein Xenta Server ausgetauscht (701/711/721/731)
Beim Tausch eines Xenta Servers müssen folgende Schritte durchgeführt werden
1. Setzen der IP Adresse im Gerät
Hierfür ist das serielle Verbindungskabel notwendig. Alternativ kann man sich über die Standard IP-Adresse mit dem Gerät verbinden und dort die IP-Adresse ändern.
Die Standard IP-Adresse eines Xenta Servers lautet 192.168.1.254 mit der Subnet Mask 255.255.255.0
2. Download des Projekts (dies wird direkt über den Xbuilder durchgeführt)
1. Setzen der IP Adresse im Gerät
Hierfür ist das serielle Verbindungskabel notwendig. Alternativ kann man sich über die Standard IP-Adresse mit dem Gerät verbinden und dort die IP-Adresse ändern.
Die Standard IP-Adresse eines Xenta Servers lautet 192.168.1.254 mit der Subnet Mask 255.255.255.0
2. Download des Projekts (dies wird direkt über den Xbuilder durchgeführt)
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: