{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

FAQs durchsuchen

Wie werden Variablen mit symbolischer Bezeichnung aus der Software ExoStruxure Machine Expert Basic exportiert?

Die Variablen  mit symbolischer Bezeichnung können wie folgt aus der Software EcoStruxure Machine Expert Basic exportiert werden:

Im Menü "Programmieren / Werkzeuge" wird die "Symbolliste" geöffnet. Hier können die Symbole ex- und importiert werden:

1
Mit einem Klick auf "Exportieren" muss zunächst ein Dateipfad und ein Dateiname eingegeben werden:

2


Unter " Exportoptionen " kann auch die " Kopfzeilen " und " Kommentare " exportiert werden und Trennzeichen, Codepage für die CSV - Datei kann eingestellt werden:

3

Mit dem Schalter "Exportieren" wird eine CSV-Datei in dem angegebenen Pfad erstellt:

4

Schneider Electric Österreich

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen