FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Aus welchem Material ist der Seilspanner XY2CZ210 für den Seilzugnotschalter XY2CJ gefertigt?
Der Spannrahmen ist aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl JIS G 3141; es handelt sich hierbei um keinen Edelstahl.
Die Feder ist aus Edelstahl X9 CrNi 18-8, welcher mit seinen Eigenschaften vergleichbar ist wie der Edelstahl AISI oder SUS 301.
Das Spannrad ist aus Edelstahl X5 CrNi 18-10.
Die Achse des Seilspanner ist aus einer Zinklegierung oder Zamak ZP3 nach EN 12844 Standard gefertigt.
Der Sicherungsring ist aus Stahl XC75.

Die Feder ist aus Edelstahl X9 CrNi 18-8, welcher mit seinen Eigenschaften vergleichbar ist wie der Edelstahl AISI oder SUS 301.
Das Spannrad ist aus Edelstahl X5 CrNi 18-10.
Die Achse des Seilspanner ist aus einer Zinklegierung oder Zamak ZP3 nach EN 12844 Standard gefertigt.
Der Sicherungsring ist aus Stahl XC75.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: