{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie lauten die Artikelnummern der DC-Bus Drosseln für den Frequenzumrichter ATV71 >=90 kW ?


Ab einer Größe von 90kW werden für den Frequenzumrichter ATV71 folgende DC-Bus Drosseln verwendet (Menge und Artikel):


ATV71HD90N4               1x  VW3A4521

ATV71HC11N4               1x  VW3A4523

ATV71HC13N4               1x  VW3A4523

ATV71HC16N4               2x  VW3A4521

ATV71HC20N4               2x  VW3A4522

ATV71HC25N4               2x  VW3A4520

ATV71HC28N4               2x  VW3A4520

ATV71HC31N4               3x  VW3A4522

ATV71HC40N4               4x  VW3A4523

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Altivar 71
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Altivar 71