{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie hoch ist die aktuelle Messgenauigkeit der Auslöser Micrologic 2.0A, 3.0A, 5.0A und 6.0A mit Amperemeter?


Die Auslöser liefern kontinuierliche Strommessungen von 0,2 bis 20 In und besitzen eine Genauigkeit von 1,5%.
Unterhalb von 0,05 In sind die Messungen nicht signifikant. Zwischen 0,05 und 0,2 In liegt die Genauigkeit innerhalb von 0,5% In + 1,5% der Ablesung.

Eine optionale externe Stromversorgung ermöglicht die Anzeige von Strömen <20% In.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen