{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie ist es über eine USB On-The-Go (OTG) Verbindung möglich, sich mit der Micrologic X-Steuereinheit beim Masterpact MTZ zu verbinden?

Über eine USB-OTG-Verbindung können Sie von einem Smartphone mit der Masterpact MTZ Mobile App auf die Micrologic X-Steuereinheit zugreifen.
Diese Anwendung bietet eine aufgabenorientierte Schnittstelle zur Steuereinheit.


Die Voraussetzungen für den Aufbau einer USB-OTG-Verbindung sind:

Nur für Android-Smartphones verfügbar, die mit USB OTG kompatibel sind
Sie benötigen ein Smartphone, auf dem die Masterpact MTZ Mobile App läuft.
Das Smartphone muss Android 4.4 oder höher unterstützen.
Sie müssen physischen Zugriff auf die Micrologic X-Steuereinheit haben, um das Kabel direkt mit dem Mini-USB-Port der Steuereinheit zu verbinden.
Sie benötigen einen USB-OTG-Adapter und ein USB-Typ-A-Kabel, um den USB-Anschluss des Smartphones mit dem Mini-USB-Anschluss der Micrologic X-Steuereinheit zu verbinden;
Das USB-Typ-A-Kabel muss einer der folgenden Bedingungen entsprechen : L ≤ 1 m, Mindestdurchmesser AWG 26/28, L ≤ 2 m, Mindestdurchmesser AWG 24 (Beispiel: Molex Ref. 88732-8902)

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen