{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie kann der Status der Batterie der Micrologic E überprüft werden ?

Abhängig von der 24-V-Hilfsstromversorgung:
  • Ist die Micrologic E nicht an die 24-V-Hilfsstromversorgung angeschlossen:

Durch Drücken der Test- / Reset-Taste sollten die roten LEDs leuchten, wenn die Batterie geladen ist, nicht aber die Anzeige des Displays.
Hierdurch wird angezeigt, dass die Batterie noch geladen ist, indem die Ir-, Isd-, Ig- und Ap-LEDs aufleuchten.
  • Ist die Micrologic E  an die 24-V-Hilfsstromversorgung angeschlossen:

    In diesem Fall wird der Status der Batterie in Prozent auf dem Display angezeigt (100%, 80%, 60%, 40%, 20% oder 0%).

War das hilfreich?