{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Können beim 2-phasigen Servoverstärker LXM32xxxM2 die Versorgungsanschlüsse "N/L1" und "L2" untereinander getauscht werden ?

Die beim Servoverstärker Lexium 32 (230V, LXM32xxxM2) mit “N/L1" und "L2" an Stecker CN1 bezeichneten Anschlüsse können untereinander getauscht werden.
Das heißt, dass der Neutralleiter „N“ auch an "L2" und umgekehrt angeschlossen werden kann.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen