{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welchen Ersatz kann ich als Ersatz für die Spannungsversorgung 683829 nehmen ?

Die Spannungsversorgung 683829 hatte 2 Ausgänge :

1 x KNX Busspannung 640mA
1 x ungedosselter 24 Volt Ausgang

Sollte der ungedrosselte Ausgang benuzt sein, muss dieser je nach Anwendung durch eine 640mA KNX Spannungsversorgung oder  ein 24 Volt DC Netzgerät ersetzt werden.
Ansonsten reicht es die Spannungsversorgung Art. Nr. 684064 als Ersatz einzusetzen.

War das hilfreich?