{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Ist es möglich, eine gesamte PL7 Pro Applikation mit einem Passwort zu schützen?

In der PL7 Pro Software ist es möglich, unter dem Menüpunkt 'Station / Eigenschaften'  eine gesamte Applikation durch Aktivierung des Kontrollkästchens „Globaler Schutz der Applikation“ zu schützen.

Diese Funktion gewährleistet nach der Übertragung der Applikation in die Steuerung den Schutz der Applikation im Lese- und Schreibzugriff.

Es sind lediglich die Funktionen Run, Stopp und Init bei einer geschützten Steuerungsapplikation möglich.

War das hilfreich?