{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie viele Rack Erweiterungen und wie viele X-80 Module dürfen maximal in einer Konfiguration einer M340 Steuerung verwendet werden?

In einer Konfiguration einer M340 Steuerung sind maximal 1 Hauptrack mit einem Prozessor und 3 Erweiterungen möglich.

Unter Verwendung eines Modulträgers mit 12 Steckplätzen (BMXXBP1200) sind insgesamt 43 X-80 Module konfigurierbar.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen