{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie kann ich bei einem Wohntelefon (1)4630 den Rufton ändern?

Ein Wohntelefon (1)4630 muss mindestens den Softwarestand V3.24 haben, damit der Rufton grundsätzlich verändert werden kann. Die Ruftonauswahl erfolgt vor der Programmierung der Klingeltaste. Ist ein Wohntelefon bereits programmiert muss es also zunächst gelöscht werden.
Dies erfolgt mittels gedrückt gehaltener Programmiertaste und zusätzlich gedrückt gehaltener Türöffnertaste. Nach ca. 5 Sekunden ist das Wohntelefon gelöscht.
Die Ruftonauswahl erfolgt dann bei aufgelegtem Hörer und geschlossener Gehäuseoberschale über die gedrückt gehaltene Programmiertaste und zusätzlich kurz betätigter Licht-Taste (Licht-Glockensymbol). Mit jedem weiteren Druck auf die Licht-Taste wird die nächste Melodie am Gerät gespielt.
Wird nun die Klingeltaste betätigt, programmiert sich das Klingeltastensignal mit der zuletzt gehörten Melodie in den Speicher des Wohntelefons.

War das hilfreich?