FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Gibt es beim Frequenzumrichter ATV12 die Funktion eines Produktresets?
Im Gegensatz zu den Frequenzumrichtern ATV320, ATV340, ATV6xx und ATV9xx gibt es nicht die
Möglichkeit, dem ATV12 Umrichter einen Logikeingang für den Produktreset zuzuweisen.
Die einzige Möglichkeit, einen Produktreset durchzuführen, besteht über die integrierte Modbus Schnittstelle.
Um über Modbus beim ATV12 einen Produktreset durchzuführen,
muss auf die Logische Adresse 1500 einmalig der Wert "21072" in dezimal oder "16#5250" in Hex geschrieben werden.
Der Frequenzumrichter bootet sich danach neu und es muss so nicht zum Reset die Netzspannung unterbrochen werden.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen