FAQs durchsuchen
Welche Funktion hat das digitale Modul ERMS - Energy Reduction Maintenance Settings?
Die ERMS-Funktion ermöglicht eine Reduzierung der LSIG-Schutzeinstellungen für eine schnellere Auslösung bei Auftreten eines Lichtbogens.
Die bedarfsgerechte Anpassung ist passwortgeschützt und kann vor Ort mit Ecoreach oder einem Smartphone vorgenommen werden.
Die ERMS-Funktion kann über die mobile App des Masterpact MTZ oder über einen externen, verriegelbaren Wahlschalter mit einem zusätzlichen, dedizierten ESM-Hardwaremodul (ERMS-Schaltmodul) ein- und ausgeschaltet werden.
Bei eingeschalteter ERMS-Funktion leuchtet der Hintergrund des Micrologic X-HMI blau und die ERMS-LED schaltet sich ein.
Hinweis:
Die Firmware des Micrologic X-Auslösesystems (ab V002.000.xxx) ist mit diesem Digitalmodul kompatibel.
Ältere Firmwareversionen müssen aktualisiert werden.
Die ERMS-Funktion entspricht den Vorschriften zum Schutz von Personal vor den Auswirkungen von Lichtbögen bei der Arbeit in unmittelbarer oder nächster Nähe von unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen. Dank des blauen Hintergrundlichts des Micrologic X ist der Status der ERMS-Funktion auch aus der Entfernung sichtbar. Die ERMS-Funktion kann mit einem Smartphone ein- und ausgeschaltet werden.
Die bedarfsgerechte Anpassung ist passwortgeschützt und kann vor Ort mit Ecoreach oder einem Smartphone vorgenommen werden.
Die ERMS-Funktion kann über die mobile App des Masterpact MTZ oder über einen externen, verriegelbaren Wahlschalter mit einem zusätzlichen, dedizierten ESM-Hardwaremodul (ERMS-Schaltmodul) ein- und ausgeschaltet werden.
Bei eingeschalteter ERMS-Funktion leuchtet der Hintergrund des Micrologic X-HMI blau und die ERMS-LED schaltet sich ein.
Hinweis:
Die Firmware des Micrologic X-Auslösesystems (ab V002.000.xxx) ist mit diesem Digitalmodul kompatibel.
Ältere Firmwareversionen müssen aktualisiert werden.
Vorteile
Die ERMS-Funktion entspricht den Vorschriften zum Schutz von Personal vor den Auswirkungen von Lichtbögen bei der Arbeit in unmittelbarer oder nächster Nähe von unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen. Dank des blauen Hintergrundlichts des Micrologic X ist der Status der ERMS-Funktion auch aus der Entfernung sichtbar. Die ERMS-Funktion kann mit einem Smartphone ein- und ausgeschaltet werden.Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: