{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Gibt es eine Alternative zum Merten Bewegungsmelder 578419 ?

Als Alternative zum Bewegungsmelder 578419 können folgende Artikel aus der System M Reihe verwendet werden:
MEG5710-0419 (Polarweiß glänzend) / MEG5710-0319 (Polarweiß)
Hier ist zu beachten, dass der Einsatz auch ausgetauscht werden muss.
Elektronik-Schalt-Einsatz: MEG5151-0000
Relais-Schalt-Einsatz: MEG5161-0000

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen