{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche Möglichkeiten gibt es, ein Motion Controller BLC3 -System mit Firmware und allen Daten wiederherzustellen ?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Motion Controller BLC3 -System mit Firmware und allen Daten wiederherzustellen:

--      1. siehe PDF im Anhang. Doch dazu muss das System vorher mit einem bootfähigen USB-Stick gesichert worden sein.

--      2. Falls keine Sicherung vorhanden ist,  kann die Kundenapplikation (CodeSys Programm *.pro ) mit CodeSys 2.3 auf das BLC3 geladen werden und ein Bootprojekt erzeugt werden.
Diese Dateien können auch mit CodeSys offline erzeugt werden.


--      3. Falls eine Sicherung des Bootprojekts existiert (DEFAULT.PRG, DEFAULT.CHK), können diese beiden Dateien mit einem FTP-Client auf das BLC3 kopiert werden.
Diese Dateien können auch mit Codesys offline erzeugt werden  -
siehe zip Datei mit den Beschreibungen im Anhang.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen