FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Warum zeigt der Frequenzumrichter ATV212 in der Anzeige die Drehzahl falsch an?
Die Standardeinstellung beim ATV212 ist konfiguriert für einen Motor mit zwei Polpaaren (4 Pole).
Somit zeigt der Frequenzumrichter bei 50Hz eine Drehzahl von 1500 rpm an.
Möglicherweise ist die Anzahl der Motorpole zu ändern, damit der korrekte Drehzahlwert auf dem Display angezeigt wird.
Die Einstellung für die Anzahl der Pole wird im Parameter F856 eingestellt.
Der Parameter F856 wird wie folgt eingestellt:
1 - 2 Pole
2 - 4 Pole (Standardeinstellung)
3 - 6 Pole
4 - 8 Pole
5 - 10 Pole
6 - 12 Pole
7 - 14 Pole
8 - 16 Pole
Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Wert auf der Nenndrehzahl und der Ausgangsfrequenz basiert.
Der Motorschlupf wird hier nicht berücksichtigt.
War das hilfreich?