{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Kann das Sicherheitskabel VW3M8810 für das Sicherheitsmodul VW3M3501 des Servoverstärkers Lexium 32 aufgetrennt und verlängert werden ?

Das Signalkabel VW3M8810  ist ein normales, nicht spezialisiertes Kabel, um die Eingänge des Sicherheitsmoduls VW3M3501 (Safety eSM) mit den Signalen der SPS oder Sicherheitstür elektrisch zu verbinden.
Das Kabel kann aufgetrennt werden und / oder verlängert werden, um z.B. eine Erweiterung des Sicherheitskreise zu anderen Teilnehmen zu bewirken.
Bei einer Verlängerung ist auf den Spannungsabfall zu achten, der mit zunehmender Kabellänge  größer wird und dazu führen kann, dass die Signalstärke nicht ausreichend ist.


War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen