FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Kann das Chassis des Leistungsschalters Masterpact NW (IEC Ausführung) in Einschubtechnik in jeder Position verriegelt werden?
Standardmäßig kann der Leistungsschalter Masterpact NW nur in der Position „getrennt“ verriegelt werden.
Auf Anfrage kann die Verriegelung in der „Trennstellung“ verändert werden, damit der Schalter in 3 Stellungen („Trenn-“, „Test-“ und „Betriebsstellung“) verriegelt werden kann.
Bei der UL/ANSI - Ausführung ist dieses die Standard-Verriegelung.
Auf Anfrage kann die Verriegelung in der „Trennstellung“ verändert werden, damit der Schalter in 3 Stellungen („Trenn-“, „Test-“ und „Betriebsstellung“) verriegelt werden kann.
Bei der UL/ANSI - Ausführung ist dieses die Standard-Verriegelung.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: