FAQs durchsuchen
Was bedeutet die Fehlermeldung '7708' und '7709' beim Servoverstärker Lexium 32 (LXM32)?
Die Fehlermeldung '7708' und '7709' bedeuten:
- Fehlermeldung '7708': PIC Versorgungsspannung zu niedrig
- Fehlermeldung '7709': Systemfehler erkannt: Ungültige Anzahl von Daten empfangen
- Fehlermeldung '7708': PIC Versorgungsspannung zu niedrig
- Fehlermeldung '7709': Systemfehler erkannt: Ungültige Anzahl von Daten empfangen
Der PIC ist auf der Endstufe des Servoverstärkers Lexium 32 und überprüft die Versorgung der CPU.
Die Ursache für die Fehlermeldung '7708' ist ein defekter Optokoppler oder die Verbindung zum Optokoppler.
Eine weitere Fehlerreaktion kann die Fehlermeldung '7709' sein: "Error data link CPU/amplifier".
Das Gerät muß ausgetauscht und zur Reparatur eingeschickt werden.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: