{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welches ist die maximale Anzahl an IFE-Gateways, die in Serie (Daisy Chain) geschaltet werden können?

Für die maximale Anzahl an IFE-Gateways, die in Serie (Daisy Chain) geschaltet werden können,  gibt es keine theoretische Begrenzung.

Jedoch ist folgendes zu berücksichtigen:

  1. Zuverlässigkeit / Systemstabilität:    Je länger das IFE-Daisy Chain, desto größer wird auch die Anzahl der Geräte, die beim Ausfall eines IFE betroffen sind.
  2. Performance:                                        Der Durchgang durch jedes IFE führt zu einer (wenn auch geringen) Übertragungsverzögerung.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen