FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Wie wird die Erdung zwischen dem Masterpact Leistungsschalter und dem Schaltschrank sichergestellt?
Masterpact Leistungsschalter werden hauptsächlich in Schaltanlagen installiert.
Selbst wenn die Schaltschrankwand lackiert ist, wird die Erdung zwischen jedem Teil des Schaltschranks durch die Verwendung von speziellen Schrauben, Muttern und Bolzen des Herstellers gewährleistet (Unterlegscheiben mit Krallen, die die Farbe zerkratzen).
Dieser Potentialausgleich schützt Personen vor den Auswirkungen eines Stromschlags.
Im Falle eines Erdschlusses wird der Strom dann darüber zur Erde abgeleitet.
Selbst wenn die Schaltschrankwand lackiert ist, wird die Erdung zwischen jedem Teil des Schaltschranks durch die Verwendung von speziellen Schrauben, Muttern und Bolzen des Herstellers gewährleistet (Unterlegscheiben mit Krallen, die die Farbe zerkratzen).
Dieser Potentialausgleich schützt Personen vor den Auswirkungen eines Stromschlags.
Im Falle eines Erdschlusses wird der Strom dann darüber zur Erde abgeleitet.
Published for:Schneider Electric Österreich
War das hilfreich?