{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie kann der ATV Process wieder dauerhaft entsperrt werden, wenn ein Passwortschutz vergeben wurde?

Wenn ein Passwortschutz mittels 6- stelligem Code vergeben wurde (Status „LoC“), ist die Freigabe nach Eingabe des 6- stelligen Codes nur bis zum nächsten Start gültig (Status „uL“).

Um den Status „PSSt = No“ (Funktion Passwortschutz deativiert) wieder herzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten:


1./ Vom Graphikdisplay:

Verfahren zum Zurücksetzen des Passwort-Codes bei gesperrtem Laufwerk (PSST= LOC) ist:

-  Eingabe des aktuellen Passworts (PSST= UL)

-  Geben Sie "000000" (6 Zeichen) ein, um die Kennwortfunktion zurückzusetzen (PSST= NEIN)




2./ Von SoMove:

Verfahren zum Zurücksetzen des Passwort-Codes bei gesperrtem Laufwerk (PSST= LOC) ist:

-  Verbinden Sie SoMove mit dem Laufwerk

-  Geben Sie das aktuelle Passwort ein

-  Gehen Sie zu Gerät/ Schutz/ Passwort entfernen

-  Geben Sie das aktuelle Passwort ein (6 Zeichen)

-  SoMove zeigt eine Bestätigung der Funktion für das ruhende Passwort an (PSST= NEIN), drücken Sie OK


War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen