FAQs durchsuchen
Welche Einstellungen sind notwendig, damit ein Frequenzumrichter ATV630/ATV650 bei einem bestimmten Druck abschaltet?
Damit der Frequenzumrichter ATV630/650 bei einem bestimmten Druck abschaltet, müssen diverse Einstellungen vorgenommen werden.
Dazu ist nachfolgend ein Beispiel aufgeführt, in dem die notwendigen Einstellungen vorgenommen werden, um den Frequenzumrichter bei 0 bis 600 mbar zu regeln.
Bei einem Druck von ≥600 mbar wird der Motor gestoppt.
Den Sollwert bekommt der Frequenzumrichter in diesem Beispiel über den Analogeingang am AI3;
am Analogeingang AI1 ist der Drucksensor angeschlossen (0-10V).
Für den Analogeingang AI1 werden folgende Einstellungen vorgenommen.
Hier ist eingetragen, dass der Sensor mit einer Spannung von 0-10V und in einem Bereich von 0....1000 mbar arbeitet.
In diesem Beispiel wird der Motor über die Stopprampe gestoppt, wenn der Druck länger als 2 Sekunden ≥600 mbar beträgt.
Bei einem Druck <600mbar läuft der Motor wieder an.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
War das hilfreich?