{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Über wie viele digitale Eingänge verfügt das E/A-Anwendungsmodul für einen Leistungsschalter?

Ein E/A-Modul besitzt sechs digitale Eingänge.

Die einer vordefinierten Anwendung zugewiesenen digitalen Eingänge sind vorkonfiguriert  für potenzialfreie Schließer- oder Öffnerkontakte oder für einen Impulszähler; diese können nicht geändert werden.

Image1
A Klemmenleiste zur Spannungsversorgung mit 24 V DC
B Klemmenleiste für digitale Eingänge: sechs Eingänge, drei gemeinsame Anschlüsse und eine Abschirmung
C Sechs Eingangsstatus-LEDs
D Status-LED für analogen Eingang
E Drei Ausgangsstatus-LEDs
F Etiketten für E/A-Kennzeichnung
G Plombierbare transparente Abdeckung
H Klemmenleiste für analoge Eingänge
I Klemmenleiste für digitale Ausgänge
J ULP-Status-LED
K Prüf-/Rückstelltaster (bei geschlossener Abdeckung zugänglich)
L Einstellungsverriegelung
M Anwendungsdrehschalter: 1 bis 9

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen