{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Gibt es bei der Produktreihe Compact NSX100-630 bereits fertig zusammengebaute Leistungs- und Leistungstrennschalter?

Ja, es gibt bereits Komplettreferenzen zu den Leistungs- und Leistungstrennschalter zwischen 16A und 630A. Diese bestehen aus dem entsprechenden Grundgerät für Kipphebelantrieb und einem Überstromauslösesystem TM (Thermomagnetisch), MA (Magnetisch) und ML (Micrologic /Elektronisch). Die Komplettgeräte mit dem zusätzlichen Vigi-Modul wurden zwischenzeitlich durch die elektronischen Auslösesysteme Micrologic 4.x mit integriertem Differenzstromschutz ersetzt. Nicht inkludiert sind elektrisches Zubehör (Meldekontakte und Auslösespulen MN oder MX) sowie Anschlusszubehör. Im Anhang sind die entsprechenden Katalogseiten beigefügt.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen