FAQs durchsuchen
Welcher Benutzertyp muss bei der Software "ION Setup" ausgewählt werden, damit Messgeräte konfiguriert werden können ?
Fragestellung:
Wird ION - Setup gestartet, werden dem Benutzer unterschiedliche Benutzerprofile zur Verfügung gestellt.
Diese Auswahl definiert die Benutzeroberfläche der Programmierumgebung.
Welches Profil bzw. Typ ist für die Konfiguration von ACTI9, PowerLogic und ION - Geräte vorgesehen ?
Antwort:
Bitte wählen Sie den "Power User" "oder den "First Time User" aus und bestätigen Sie mit "Next".

Wird ION - Setup gestartet, werden dem Benutzer unterschiedliche Benutzerprofile zur Verfügung gestellt.
Diese Auswahl definiert die Benutzeroberfläche der Programmierumgebung.
Welches Profil bzw. Typ ist für die Konfiguration von ACTI9, PowerLogic und ION - Geräte vorgesehen ?
Antwort:
Bitte wählen Sie den "Power User" "oder den "First Time User" aus und bestätigen Sie mit "Next".
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: